你(们)好
当关闭速度变慢(12V=>0V_270ms)时,VDRV会重复打开/关闭。
条件-
开关产品:IGBT
双线模式
波形:Ch1 (黄色):VDRV,Ch2 (蓝色):en
=>缩放
当EN电压为5~6 V时,VDRV打开/关闭。
是否有任何改进的方法?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
当关闭速度变慢(12V=>0V_270ms)时,VDRV会重复打开/关闭。
条件-
开关产品:IGBT
双线模式
波形:Ch1 (黄色):VDRV,Ch2 (蓝色):en
=>缩放
当EN电压为5~6 V时,VDRV打开/关闭。
是否有任何改进的方法?
谢谢
David Kim2,您好!
非常感谢您的回答。 我最初认为VDDP有一个大电容器,但根据您的反馈,情况并非如此。
这里的主要问题是,当EN由于缓慢的斜坡而从12V切换至0V时,该设备在VIH (6.0V)和VIL (2.0V)之间的时间很长。 如果我们可以减少这种上升时间,则不应出现这种情况。
我正在努力更好地了解EN为何会降低这种速度,以及如何改变这种降低速度的时间。 EN中是否存在断开并缓慢放电的大电容器?
此致,
弗朗西斯科·劳祖里克
David Kim2,您好!
非常感谢您的耐心等待。 我能够在工作台上重复这一问题并找到可能的解决方案。 首先,我将解释 这种行为的原因。
当电容器在6V至2V之间放电时,缓慢的降速正在影响设备的运行。 设备尝试打开,因为逻辑低电平(2V)不存在。
解决方案。 将电容器的放电时间减少到1.9ms以下,以改善这种情况。 这可以通过减小电容器的尺寸来实现。
问题:EN中为什么有这么大的电容器? 根据我的计算,最坏的情况可能是大约180uf电容器。 这是否是客户正在运行的测试? 此测试的目的是什么?
如果您的问题得到了解答,请告诉我们。
此致,
弗朗西斯科·劳祖里克