This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1:有关VDRV波形的问题。

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088472/tpsi3050-q1-question-about-waveform-of-vdrv

部件号:TPSI3050-Q1

你(们)好

当关闭速度变慢(12V=>0V_270ms)时,VDRV会重复打开/关闭。

条件-

开关产品:IGBT

双线模式

波形:Ch1 (黄色):VDRV,Ch2 (蓝色):en

 =>缩放

当EN电压为5~6 V时,VDRV打开/关闭。

是否有任何改进的方法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David Kim2,您好!  

    非常感谢您提出这个问题。 您当前在VDDP中有哪些电容值?

    此致,  

    弗朗西斯科·劳祖里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好Francisco

    VDDP为220nF。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David Kim2,您好!  

    非常感谢您的回答。 我最初认为VDDP有一个大电容器,但根据您的反馈,情况并非如此。  

    这里的主要问题是,当EN由于缓慢的斜坡而从12V切换至0V时,该设备在VIH (6.0V)和VIL (2.0V)之间的时间很长。 如果我们可以减少这种上升时间,则不应出现这种情况。  

    我正在努力更好地了解EN为何会降低这种速度,以及如何改变这种降低速度的时间。 EN中是否存在断开并缓慢放电的大电容器?

    此致,  

    弗朗西斯科·劳祖里克

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好Francisco

    感谢您的回答。  

    客户表示 EN有一个大电容器。

    当EN电压介于5和6 V之间时,有必要改善重复开/关。

    当EN电压介于5和6V之间时,重复打开/关闭是否正确?

    是否有办法改善这种情况?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David Kim2,您好!  

    非常感谢您提供的额外信息。 我在内部与团队保持一致,以提供更完整的反馈。 我将在明天结束之前对这一挑战作出最后答复。 非常感谢您的理解。  

    此致,  

    弗朗西斯科·劳祖里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David Kim2,您好!  

    非常感谢您的耐心等待。 我能够在工作台上重复这一问题并找到可能的解决方案。 首先,我将解释 这种行为的原因。  

    当电容器在6V至2V之间放电时,缓慢的降速正在影响设备的运行。 设备尝试打开,因为逻辑低电平(2V)不存在。   

    解决方案。 将电容器的放电时间减少到1.9ms以下,以改善这种情况。 这可以通过减小电容器的尺寸来实现。   

    问题:EN中为什么有这么大的电容器? 根据我的计算,最坏的情况可能是大约180uf电容器。 这是否是客户正在运行的测试? 此测试的目的是什么?  

    如果您的问题得到了解答,请告诉我们。  

    此致,  

    弗朗西斯科·劳祖里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David Kim2,您好!  

    请告诉我们前面的回答是否有帮助。

    此致,  

    弗朗西斯科·劳祖里克