主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO
您好,
你好。 我有一位客户正在使用BQ78Z100。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。
我想轻松地单独禁用充电和放电。
我对产品数据表中描述的寄存器文档有些迷失:
“”
8.3 13 N通道保护FET驱动器
bq78z100器件以背对背配置控制两个外部N通道MOSFET以实现电池保护。 如果检测到安全故障(AOLD,ASSC,ASCD,SOV),充电(CHG)和放电(DSG) FET将自动禁用,也可以使用AFE_CONTROL[CHGEN,DSGEN]= 0,0手动关闭。 当门驱动被禁用时,内部电路将CHG放电至VC2,DSG放电至Pack
“”
如果我理解正确,可以通过更改此寄存器来禁用FET。 但是,我尝试在产品手册中找到此注册表,但未找到,BQStudio中也是如此。
所以我的问题很简单:
此寄存器在哪里?
如果不存在,是否有办法独立启用和禁用CHG和DSG FET?
此致,
Ray Vincent