This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5118万:lm2.5118万如何从降压转换为降压-升压?

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083644/lm25118-how-lm25118-shifts-from-buck-to-buck--boost

部件号:LM2.5118万

大家好,

 lm2.5118万有两种模式:降压和降压升压。 在什么情况下,它将 从降压切换至降压升压?  它是否与负载电流相关?

在数据表中,它只是解释当D = 75 % 时,它将转换为降压-升压

在 输出电压应为12V/3A的电路中,当输入电压= 15V时,输出电压约为10.8V/3A (负载稳定性),HO占空比约为80 % ;Lo为低电压,Rt=12k;当 输入电压从18V降至14V时,输出电压将从12V/3A降至10.8V/3A。 原因是什么?

非常感谢。

Matthew Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    否负载电流不会影响占空比,也不会影响从降压到 降压升压的转换。

    您是否可以分享该原理图进行回顾。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    1.从数据表中,我看到当降压的占空比达到75 % 时,升压占空比开始增加,75 % 是否是芯片转换为降压-升压的唯一要求? 如果不是,  芯片将从降压模式切换到降压模式的详细条件是什么?  

    2.在图中,很明显,责任的转移点比75 % 高得多,原因是什么?

    非常感谢

    Matthew Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    由于这不是参数部分的参数,因此无法准确指定。

    因此,您可能会以这种方式阅读文本:当占空比达到~ 75 % 时,...

    从上面的图表中,我可以说这是用于测量的特定设备的78 %。

    但是,由于这取决于设备,温度,...这也可能发生变化。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,您好!

    我在过去15 天内没有看到有关此主题的更新。

    如果问题已解决,最好按"已解决"按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的详细信息。

    此致,

     Stefan