我正在尝试了解您的数据表第24页 SLVSCQ9D。 我已经将这些公式放入电子表格中,并正在验证数字与 TIDRKE2, slvuac4a,甚至是webench. 由于某些原因,这些数字不相关,即使将值直接放置也是如此。 您是否有其他公式?
此外,参考设计似乎没有遵循数据表中的指南。 方程式9. 显示电流 纹波的标准计算,但是如果计算 上面列出的任何参考设计,它们将违反第58页上的纹波电流规范。 应选择Tha is L,使纹波电流为0.1x至0.3x。
请您澄清一下或给我提供其他公式,以便 参考设计和文档中的值匹配。
谢谢!