This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.012万:在同一PMBus上配置多个设备

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089883/ucd90120-configuring-multiple-devices-on-the-same-pmbus

部件号:UCD9.012万
主题中讨论的其他部件: UCD9.032万

您好,  

我刚刚对UCD9.012万和UCD9.032万的数据表中的这一信息提了一个问题  

用户配置可以在将器件安装到电路之前,通过JTAG或I2C使用组编程器写入数据闪存。 要使用I2C,必须多路复用时钟和数据线,或者必须通过套接字分配器件地址。 Fusion工具可用于套接字寻址。 预编程也可以使用单个设备测试装置来完成。

  • 如果您要使用数据闪存写入配置,这种多路复用要求是否正确?
  • 如果我只想使用PMBus命令进行配置,是否需要多路复用时钟和数据线?

在我的设计中,在同一PMBus上有两个UCD9.012万设备,我没有多路复用时钟或数据线,所以我想知道我的选择是什么。  

谢谢!

Adrianna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    否,只要2xUCD9.012万的地址不同,您就可以。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Yihe,  

    那么我们什么时候需要多路复用时钟和数据呢? 这是否仅用于写入数据闪存?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果有两台设备具有相同的地址,则可能需要以下i2c 多路复用器  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是,这是否仅在通过I2C使用组编程器写入数据闪存时才需要?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    每当需要I2C通信时,它都需要。

    此致

    Yihe