This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3647万:60A电流需求的配置

Guru**** 1099700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634422/tps53647-configuration-for-60a-current-requirement

部件号:TPS5.3647万
主题中讨论的其他部件: TPS4.0428万TPS5.672万TPS6.54万

我们计划在 应用中使用TPS5.3647万:

VIN = 12伏  
输出电压= 0.8V至0.9V,0.85V (额定)
电流= 50A (最大
可通过I2C编程
输出电压应可编程
启用选项

我认为它支持所有四相的120A电流。
我是否需要使用所有四相电流来满足50A的电流需求?
它是否与I2C总线接口兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    TPS5.3647万与TI 的其中一个智能功率级配合使用时,似乎非常适合您的应用。 控制器完全符合PMBus标准,因此您可以更改输出电压,同时接收电压,电流和温度遥测。  

    对于50A应用,您不必保持所有四个相位都处于活动状态,也不必放置四个功率级。 在第3和第4阶段,您只需将CSP3和CSP4引脚与3.3V绑定,它们将被禁用。

    如果您有任何其他问题,请随时提问。

    谢谢,

    卡门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否与I2C总线接口兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,

    是的,PMBus是一种与I2C极其相似的开放式协议。 如果客户使用I2C,他们在实施PMBus时不会遇到任何问题。

    谢谢!

    卡门
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我使用仅两相的相位1和2来满足50A的电流需求。
    1.我是否仍需要放置阶段3和阶段4的组件? PWM和相位3和4的其他引脚的状态是什么?
    2.我是否可以在开机时设置默认输出电压0.85V,然后使用I2C总线将输出电压编程为随0.8 的0.9V?
    如果将我的应用与TPS5.3647万和TPS4.0428万相比,哪一个更好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,

    否,您不需要在2相应用中放置阶段3和4的任何组件。 TJE PWM引脚将保持浮动,每个CSP引脚将连接到+3.3V电源。

    是的,TPS5.3647万有一个VBOOT寄存器和另一个寄存器,您可以写入该寄存器,以便在pat启动并运行后更改输出电压。 只需将VBOOT设置为0.85V,然后通过PMBus发送相应的VOUT命令,让调节器进行任何通信。 还有一些精确定位选项可以配置启动配置,并为您提供更多选项。

    在快速查看TPS4.0428万数据表之后,我认为TPS5.3647万更适合您的应用。 它希望有一个更强大的调制器,它更易于补偿,而且听起来似乎您不需要AVSBus功能。 TPS5.3647万还可以配置为1到4相,使其比TPS4.0428万更灵活,如果您的当前设计需要更改,或者您想在新设计中以最少的返工重复使用同一控制器。

    在我看来,唯一需要考虑的是两者之间的区别是,你是否想使用智能功率级。 TPS5.3647万仅与TI的功率级兼容,而TPS4.0428万可以使用智能功率级或传统的驱动器MOS选项。 与离散解决方案相比,智能功率级提供更好的电流共享信息,无DCR回路调谐,更小的印刷电路板面积以及最佳的驱动器/FET组合。 您的首要设计考虑事项是什么?

    谢谢!

    卡门
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以使用外部电阻器设置启动电压0.85V,而无需在开机时间内进行编程,然后我可以使用I2C更改输出电压?

    实际上,我在设计中使用了三个IC,第一个是TPS6.54万第二个TPS5.672万,第三个是TPS5.3647万,我希望使用外部电源定序器为所有三个IC供电,但只用于启动时间。意味着所有IC都应在启动时生成电源,而无需编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    是的,正如我前面提到的,有引脚捆扎带选项可用于设置启动电压和IC上的各种其他参数。 使用VREF和GND之间引脚31上的电阻分压器设置启动电压。 您可以在数据表的第97页上了解有关它的详细信息。 VID表中列出的任何电压都应该能够编程为启动电压。

    谢谢!

    卡门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Carmen:

    查看第97页的数据表,了解使用外部电阻器的启动电压设置。 我没有看到使用外部Rboot电阻器和Vboot电压位设置0.85V电压的选项。 在表79中,仅提到VBOOT = 0.797V±20 mV和VBOOT = 0.903V±20 mV,但如果我要设置0.85V电压,而不是电阻器的设置值?
    请引导我...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rahul,

    表79中的电压是VBOOT引脚的电压,而不是输出电压。 任何输出电压都可以从VID表(表1)进行编程。 要在启动时对0.85V进行编程,您必须执行以下步骤:

    1)从表1中选择适当的VID代码。 听起来您不需要大于1伏的电压,因此12.0 或12.5 规格都可以正常工作,除非您的设计有一些方面尚未讨论。

    2)从引脚31到地线选择RBOOT,以设置该VID代码的B3,B2,B1

    3)计算引脚31到Vref (1.7V)之间的电阻,以将引脚31上的电压设置为B7,B6,B5,B4的适当电平

    4)在将电阻器从引脚28接地时,确保最后一个位B0设置正确。 此电阻器设置最终VID代码位和输出电压的转换速率(表74)。

    谢谢!

    卡门
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carmen

    我已完成示意图。

    请查看并评论(如果有)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    请参阅下面我对示意图的评论。

    1. 功率级组件不需要AGND
    2. 如果将AGND用于控制器端,则控制器接地必须为AGND
    3. R161 = 0 (如果不需要直流负载线)
    4. 功率级VDD电阻器R159,R174应直接连接VIN_5V
    5. 功率级启用线路应向上拉至功率级VDD引脚
    6. C773,C796 = DNP
    7. 确保在布局中将3x22uF盖置于每个功率级输入附近
    8. 控制器Tsen引脚40上的电阻应为DNP
    9. 故障#和VRHOT#拉拔是否位于其他位置?
    10. 从VSN和VNP到GND放置一个22pF盖。 在VSP和VSN之间放置一个占位符帽,以防验证过程中需要
    11. 输出和GND的捕获电阻器是否都是所需的,或者是否还应放置来自CPU的反馈线路?

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    谢谢!

    卡门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carmen:

    不理解第11点?

    请澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rahul,

    目前只有R165和R176从输出节点向控制器提供反馈。 通常,处理器也会有反馈电压反馈点。 这些反馈线路直接连接到VSP和VSN引脚。 然后R165和R176将是一些小值,如10Ω,并提供到VOUT的本地连接。  

    这样,您可以在CPU上获得更严格的调节,在CPU上,您希望VOUT等于设定电压,但在验证过程中,如果没有处理器到位,仍可以为主板通电。

    我只是想知道是否只需要本地输出连接。

    谢谢!

    卡门