您好!
有关使用BQ7.6942万进行低电压恢复和关闭恢复的问题。
设置摘要:
* MCU通过REG供电
*预充电启动和停止电压设置为3V (设置:FET:预充电启动电压/ 设置:FET:预充电停止电压)
*安全欠压(SUV)设置为1.8V (永久故障:SUV:阈值)
* AFE关闭设置为2.5V (电源:关闭:关闭电池电压)
当我们从1.8V至2.5V的限值恢复时,充电器从关闭状态唤醒时,我们目前遇到问题。 当MCU唤醒时, 我们有一个在关闭后重新配置AFE的序列。 我们进入配置模式,并将一组参数写入AFE。 我们所看到的是,当我们写入参数后退出配置模式时,似乎会重新进入关机模式。 我们怀疑AFE此时将执行新的检查,并看到我们低于 电源:关闭:关闭电池电压。 这是在我们能够启用预充电器以保持系统正常工作之前。
对于如何最好地处理这种情况,您是否有任何建议? 我们当前的最佳建议是在 预充电恢复电压后,在配置的稍后阶段写入电源:关闭:关闭电池电压。 (由于进入配置模式也会禁用FET,这也是一个问题...)
此致
//Erik Almqvist