This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LG3422R030:GaNFET具有内装栅极驱动器慢速漏极-源电压转换率问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3422R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088122/lmg3422r030-ganfet-with-build-in-gate-driver-slow-drain-source-voltage-slew-rate-problem

部件号:LMG3422R030

大家好!

我是Alper。 我正在使用集成栅极驱动器(LMG3422R030)的GaNFET。 GaNFET的数据表指出,它在20V/ns - 150V/ns之间接通电源时具有漏极至源电压转换速率。 我设计了一个同步降压转换器来观察GaNFET的转换速率性能,令我惊讶的是,它与数据表中有关器件转换速率的描述相去甚远。

我的同步降压转换器设计参数如下所示:

输入电压:48V

输出电压:15V

电感= 200uH,输出电容:1uF,负载:8欧姆

我使用了1GHz带宽示波器和6.25GS/S以及500MHz带宽探头。  

下图演示了降压转换器中低压侧GaNFET的引流2源电压。 可以观察到GanFET接通转换速率非常慢。 我想了解原因。

我知道,通过将电阻器连接到其引脚,GaNFET转换速率可以降低。 但是,在开机期间,不能将GaNFET转换速率减慢到低于20V/ns。 如上图所示,转换速率为48V/300ns。

有何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alper,您好!

    感谢您的提问,您使用什么电阻值来设置转换速率?

    谢谢!

    诺亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的转换速率引脚(RDRV)电阻为500Kohm。 它应产生20V/ns转换率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alper,您好!

    您可以尝试使用200千欧电阻器吗? 这应对应于20V/ns。

    谢谢!

    诺亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Noah:

    我尝试了200千欧的电阻,它对应于20V/ns转换率。 这是没有用处的。 我的转换率还远未达到。 我也尝试了25kOhm电阻器。 它也不起作用。  

    我通过查看RevC中的数据表来设计我的主板。 但是,我看到数据集已更新为RevD。 两个修订版之间存在很大差异。 其中一个是新数据表中的引脚编号为1,16,17,54。 但是,我通过查看之前的数据表将它们连接到各自的平面。 这是原因吗?

    Alper

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alper,您好!

    我肯定会推荐使用最新版本的数据表。 请使用该数据表中概述的指南,并告诉我您是否仍然看到相同的问题。

    谢谢!

    诺亚