This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.87万:UCC2.87万和RLC以及RCS值

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573371/ucc28700-ucc28700-and-rlc-and-rcs-values

部件号:UCC2.87万
主题中讨论的其他部件: PMP1.0415万,PMP

各位同事,


我的客户根据UCC2.87万开发了高达700V的电源。  

他对RLC和RSC的价值感到困惑。 他使用我们的Excel系列零件设计表计算了它,但他查看了PMP1.0415万设计,R18的值为511欧姆,太低了。 数据表示例显示约为5kOhm。

您能否告诉我,是不是错误还是如何正确计算这些值? 这些值之间是否存在任何折衷? 客户在计算时必须考虑哪些因素?

谢谢你,米哈伊尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将按照数据表中的步骤计算RLC和RCS的值。
    RLC的目的是通过在接通时间内通过RLC注入与线路输入电压成比例的电流,从而保持线路输入电压的恒定电流限制,这实际上是在CS引脚波形上放置一个基座。
    在这里并不需要真正的权衡,RCS电阻器决定功率流和电流限制点。 RLC只会用线路电压调整电流限制点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Billy,


    您知道PMP设计为什么具有如此低的电阻值吗? 数据表显示的是511欧姆与5k欧姆(在其他设计中甚至是很少的k欧姆)。

    这真的让客户感到困惑。

    谢谢你,米哈伊尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mikhail,

    请允许我冒险说明RLC值低的可能原因。 PMP1.0415万设计似乎旨在演示在高输入电压下使用SiC MOSFET实现多输出回扫的应用。 重点是高电压应用,而不是电流限制精度。 事实上,UCC2.87万系列针对所谓的"通用线路"范围(85VAC至265V交流)的线路补偿进行了优化,而此PMP设计旨在从该范围的高端开始,在散装导轨上高达800V直流。 此水平远超出IC的线路补偿范围,因此RLC的实际值变得无关紧要。 CS引脚的补偿电流将卡在其最大电平。

    设计计算器可能会给出5K结果,但计算器的设计不适合此应用。 该值将使电流感应信号产生太多的偏移电压。 我相信PMP设计师只是将511R电阻放置在那里,以便在CS引脚上使用RC来提供潜在的噪声过滤(除非必要,否则C未填充)。 目前,CS处的最大线路补偿电流不能超过48uA,因为它受VS输入-1.2mA的绝对最大电流额定值的限制,与CS引脚的比率为1/25。 48uA x 511R = CS电压偏移最大为24.5mV。
    我刚才误谈RLC的价值是不相干的。 如果将其保留在计算值5K处,偏移值将约为0.25V,即CS检测阈值范围的1/3。 这将严重影响设计的RCS,Lm和其他主要系统级参数。 在常用的通用线路应用中,RLC处的几K欧姆值是有意义的,因为补偿电流范围也显著降低,补偿偏移量在mV范围的10s范围内。

    为什么设计人员可能需要CS ~24mV的偏移量,我不知道。 我认为它只是一个占位符,也可能是零欧姆。 在这两种情况下,在300V直流至800V直流输入范围内,它肯定不具有"传统"线路补偿功能。

    此致,
    Ulrich