This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 蓄电池充电器解决方案

Guru**** 2304780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585325/battery-charger-solution

主题中讨论的其他部件:BQ2.4203万BQ2.4725万ABQ2.5871万

大家好,

我想为太阳能应用设计电池充电电路, 我正在寻找一种锂离子电池充电器IC,它具有外部电流限制,但遵循蓄电池充电配置文件,具有7A输入电流和2.5V - 3.0V的最小输入电压。类似于BQ2.4203万。 因为我搜索了很多次,但没有找到适合我的应用的IC,所以你会建议我使用哪种IC。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Bhavesh,

    我们可能没有一个IC可以满足您的所有要求。 但是,组合解决方案最适合您尝试执行的操作。  

    我会考虑使用 bq2.4725万A ,这是锂离子电池充电控制器。  这将允许您选择组件以满足7A输入电流需求。 它没有外部可设置的输入电流限制,而是外部可设置的充电电流引脚。 最后要考虑的是输入电压必须高于特定阈值(~4.5V)。

    另一个选项是使用bq2589x部件系列(25.899万/2/5/6),其可编程输入电流限制高达3.25A。 这些部件还需要输入电压高于接近~4.5V的特定阈值,才能正确操作降压转换器。  

    在这些情况下,为了满足您的要求,您很可能需要一些升压/降压-升压转换器来为充电器IC提供适当的工作电压。

    除此之外,您还可以查看bq2.5871万,它适用于可调节输入适配器,因此该部分需要更多的主机控制来确保正确充电。

    希望这能有所帮助!

    此致,

    Joel H