This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.105万B:BQ5.105万B/TIDA-00329</s>0.0329万

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583062/bq51050b-bq51050b-tida--00329

部件号:BQ5.105万B

我们使用TI参考设计TIA-0.0329万和BQ5.105万B,相同的BOM,相同的PCB。  对RX线圈有何要求? 如何选择/设计?

我们需要一个非常小的RX线圈,应为1 cm 直径,充电电流20mA应该足够。  

有机会吗? 或任何建议?

谢谢

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven
    我不建议使用直径低于20 mm 的RX线圈,我们已经看到了启动和通信方面的问题。 耦合因子(k)会随着TX与RX线圈的比率和距离而变小。 小线圈(10 mm)存在此问题,并且会出现性能问题。

    同时建议在线圈和AC1之间添加串联谐振电容器(C)。