This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万A:如何使三个UCC2.807万 PFC功率级相距120度?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092044/ucc28070a-how-to-have-three-ucc28070-pfc-power-stages-120-degree-apart

部件号:UCC2.807万A
主题中讨论的其他部件:UCC2.807万

您好,

我们希望使用UCC2.807万,但用于三个120间隔PFC级。 我们如何做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您是否可以澄清一下,您指的是具有UCC2.807万控制器的单相交流电源,并联操作120度,或者您指的是具有两个PFC控制器的三相交流系统?

    谢谢!

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,单相交流100-265V交流....三个PFCs交错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrew,感谢您的澄清。

    是的,这可以通过3个独立的-070来完成,但每次同步之间相隔60度。  净结果为6路交叉。

    此致,

    射线。