请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.5505万 你(们)好
客户在BQ2.5505万的设计中,将Vbat_ OV设置为4.5V,Vbat_ OK_ HYST设置为4.2V,但发现超级电容器可以充电至4.5V,而Vbat_ OK始终为低电压。
附上原理图供您参考。
它们使用直流输入为超级电容器充电,并禁用 MMPT和采样。
超级电容器可以充电,但 VBAT_OK保持低电平。
请提供有关此查询的一些建议。
谢谢
星号