This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM385-NO-N 1.2 :LM385Z-PB/NOPB 1.2 温度特性,从0C到-40C

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431LI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093007/lm385-1-2-n-lm385z-1-2-nopb-temperature-characteristics-from-0c-to--40c

部件号:1.2 LM385-LMN-N

您好,

我的设计采用 了LM385Z-NOPB/NOPB 1.2 电压参考IC。  我知道数据表中该零件的温度规格为0-70C。  我想知道此部件在温度低于0C至-40C时如何工作?  我不在乎它的准确性,但我在乎它是不是停止运行还是中断。  请问您能告诉我我应该期待什么吗?

我已将此问题发布到技术支持部门的Maynard Yago。  他说 :"在绝对温度额定值以下工作不会损坏IC,但这会影响内部电路的功能。"   

我想知道我还需要关注什么?

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tim,

    我的回答是一样的。 您正在操作超出其规格范围的设备。 您可能需要考虑设计用于更广泛工作范围的设备,例如TL431LI。

    TL431LI数据表,产品信息和支持| TI.com

    希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Masoud:

    感谢您的回复。   

    我只问这个问题,因为我们现在只能使用LM385Z-1.2 -NOPB。  我需要知道,如果部件在低至-40C的温度下工作,是否会导致精度损失和电流消耗超出数据表中指定的数值,或者部件是否会受到物理损坏?

    原因是应用程序可以 处理不精确和电流消耗变化。  这些更改将产生轻微影响。  然而,我 唯一关心的是物理损坏。

    您已经与 您的大学达成协议,LM385Z-LMPB/NOPB 1.2 在-40C下运行时不会受到物理损坏。  因此,听起来我们应该可以接受,但我想我正在寻找任何进一步的保证,即将此组件操作到该水平不会导致预期寿命缩短。  

    简而言之,如果您知道零件将不会受到物理损坏,那么您是否认为在  -40C温度下存在一些有关此零件特性影响的数据(超过规定的规格)是合理的?  如果您有任何见解,即使无法分享详细信息,我们也将不胜感激。

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tim,

    在这方面,我建议为 应用选择温度范围正确的变体。 我建议不要在我们发布的数据表之外的工作条件下使用。