部件号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他部件:DRV3901-Q1, DRV3946-Q1, BQ79616-Q1
德拉斯,
我们需要 完整的原理图,包括功率MOSFET /开关驱动机构。
我们获得 了BQ79616EVM和BQ9631EVM的原理图 ,但此处的功率MOSFET原理图未包含在这些EVM中。
因此,请为快速开发提供该工具 ,因为我们已经开始使用 BQ79616设备开发功能性安全BMS。
谢谢,此致
Subhash Dhyani
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他部件:DRV3901-Q1, DRV3946-Q1, BQ79616-Q1
德拉斯,
我们需要 完整的原理图,包括功率MOSFET /开关驱动机构。
我们获得 了BQ79616EVM和BQ9631EVM的原理图 ,但此处的功率MOSFET原理图未包含在这些EVM中。
因此,请为快速开发提供该工具 ,因为我们已经开始使用 BQ79616设备开发功能性安全BMS。
谢谢,此致
Subhash Dhyani
您好,Alexander,
感谢您的回复
我们从基于BQ79531EVM的TI网站获得以下链接。
只 想知道如何快速开发BMS可堆叠板BQ79631EVM将是更好的方法? 在这里,我们还看到了系统中使用的一些功率承包商/MOSFET驱动器IC。
请提供 用于驱动BMS板中的功率MOSFET /接触器的部件。 您是否还可以根据所附图片提供完整的示意图?
请提供一些基于BQ79616设备的参考Tida参考原理图。
谢谢,此致
Subhash Dhyani
E2E团队,您好!
在收到这么多请求后,我们 无法从E2E团队获得充足的支持。
未 提供安全功能BMS (基于BQ79616-Q1的BMS)的完整示意图。
有了这种极少的支持,我们很难将TI 功能安全(ISO262.6262) BMS 解决方案 推进到下一阶段(功能评估)。
我们仍然希望 为您提供充足/巨大的支持,帮助您完成我们的快速 发展活动。
注意:完整的示意图包括电荷泵至驱动器功率MOSFET, 驱动器功率MOSFET的必要隔离电源电路,微控制器至AFE接口电路,HEV隔离电路等
谢谢,此致
Subhash Dhyani