This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861:设备是否支持每个通道的不同电压?

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092868/lp5861-does-the-device-support-different-voltage-for-each-channel

部件号:LP5861

大家好

对于具有SW引脚浮动的应用,  只要每个通道处于允许的范围内,是否可以将其拉至不同的电压级别?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:  

    是的,可以这样做。 只需确保施加的电压在2.7V至5.5V范围内。

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    感谢您的回复!

    但添加了一个问题; 在这种情况下 ,我是否仍需要为VLED针脚供电?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:  

    在这种情况下,无需为VLED针脚供电,如图所示。

    此致,

    亚伦