This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:将引脚1 (Vout)连接到引脚2 (NC)是否有任何不利影响?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709, TPS7A25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097362/tps709-any-adverse-effect-to-connect-pin-1-vout-to-pin-2-nc

部件号:TPS709
主题 :TPS7A25中讨论的其它部件

嘿,团队,  

我有关于TPS709和TPS7A25系列LDO的问题。

将引脚1 (输出电压)连接到这些零件的引脚2 (NC)是否会造成任何不利影响? 我们使用的所有版本都是固定输出。

我问5.0 的原因是它会使封装与其他LDO兼容,如TLV7.6733万DRVT和ADP7142ACPZN-R7,其中引脚位于“SENSE”引脚中。 这将打开更多替代件的可能性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

             是的,TPS709和TPS7A25的NC引脚可以连接到VOUT,而不会造成任何不利影响。 谢谢!

    此致,

    Srikanth