This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求部件支持

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097226/request-for-a-part-support

本线程中讨论的其他部件:LMZ2.361万LM2.5116万LM5116LMZ2.3608万

在我们目前正在开展的项目中,我们有如下所示的要求。  

VIN = 12V,VOUT =-5.5V,IOUT = 5A

我们正在寻找符合上述规格的产品。 请推荐一个具有此规范的TI部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nikhitha,

    如果您确实需要+12V中的负5.5V电压,则需要反向降压升压级。

    请考虑LM2.5116万,LM5116,LMZ2.3608万或LMZ2.361万。

    您可以使用在线WEBENCH工具来获得 完整的设计。

    https://webench.ti.com

    此致,

    Yitzhak Bolurian