This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.51万:电池剩余电量

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069292/bq35100-battery-remaining-charge

部件号:BQ3.51万

您好,

使用 硫酰氯化锂电池是否可以知道剩余电量值的准确性?

在 进行准确测量时, BQ3.51万是否为合适的零件号,或者您是否建议使用更好的设备? 在这种情况下,我们可以实现哪些准确性?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roberto,

    是,支持硫酰氯化锂电池。

    我认为以下链接将帮助您 e2e.ti.com/.../378.5617万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    感谢您的回复。 我阅读了您提到的链接,但我找不到准确的指示。 您能否给我一个数字(例如 1 % ,5 % ,10 %)的测量  精度? BQ3.51万是否是测量的理想选择,或者其他零件号在准确性方面更好? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roberto,

    精确度取决于许多因素。 完美的化学匹配可在室温下提供最高1 %。 有多种因素的补偿-温度,老化,负载等,可通过运行多个电池进行测试来调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加信息:硫酰氯化锂电池的曲线非常平坦,因此在平坦区域中SOH值不准确。 我们建议使用bq3.51万的EOS模式,并在使用硫酰氯化锂电池时监控EOS警报。