This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65.0861万:降压2不工作

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095586/tps650861-buck-2-not-working

部件号:TPS65.0861万
主题中讨论的其他部件:MSP430F5529

大家好,

客户面临 降压2输出接通问题,设备提供0.14V而不是1V。

随附高侧和低侧门驱动节点上的波形。 栅极驱动节点 始终为5V电平, 开关节点保持在“0”,带有一些伪峰值。

看起来驱动器高不会达到所需的级别。 在满载和空载条件下,该行为保持不变。

波形

DRVH1:Buck1高侧开关节点–高电平接近17V。

DRVH2:Buck2高侧开关节点

DRVH2_ CP2:带重复循环的Buck2高侧开关节点

DRVL2:Buck2低侧开关节点

DRVL2_CP2:带重复周期的Buck2低侧开关节点

随附示意图和布局以供参考。  

e2e.ti.com/.../pmic_5F00_sch_2C00_-waveform-_2600_-layout.zip

请帮助您输入信息以调试此问题。 提前感谢您的帮助和支持。  

此致,S Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinu,

    • 您的开机顺序设置是什么? 由于这是用户可编程的PMIC版本,我想确认如何对设备进行编程(自定义设置或仍为出厂默认设置)。 如果您使用 OTP生成器 对设备进行编程,则Excel工作表的副本会提供一些清晰度。 否则,使用对序列进行简短描述的完整寄存器转储就足够了。

    • 您能否提供vsys,LDO5V0, LDO3P3和BUCK1的范围捕获? 如果BUCK1不是第一个加电的调节器,只需替换正确的输出(这只是我的假设,不知道加电顺序)。 我的目标是按照通电流程进行操作,直到发现第一个故障并从那里分解问题。

    此致,

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    随附波形和OTP详细信息。

        e2e.ti.com/.../PMIC-OTP_5F00_.xlsx

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    启用“降压2”后,“降压1”输出波纹就会出现。 不带控制器2启用(降压2启用),降压1输出看起来正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srikanth,

    我目前正在查看原理图和OTP文档,但我有一些问题。

    • 只是为了确认,是否使用序列vsys > LDO5P0/LDO3P3 > LDOA1/BUCK3 > BUCK4 > BUCK1 > LDOA3 (尚未激活Buck2)正确启动所有滑轨? 如果是这样,您看到GPO1和GPO2都很高,没有问题,对吗?

    • BUCK1是否是唯一受Buck2启用影响的其它导轨? 您是否观察到任何其他调节器或电源电压中的纹波?

    • 我看到Buck2输出的电容超过1.5mF。 您是否使用 了第6.2 .1.2 .1.2 节中的方程式来选择总电容值?

    我已将OTP设置加载到 TPS6508.61万的BoosterPack中,以确认序列按预期工作。 我能够使用 MSP430F5529 LaunchPad开发套件和 BOOSTXL-TPS65.0861万激活所有导轨,而不会出现任何电源故障。 如果按照上述顺序连接到CTL1的所有导轨都按预期通电,则如果仅在CTL2被拉高时才出现问题,则Buck2外部组件可能存在问题。 是否可以在您的位置测试备用芯片以确认问题是否仍然存在,或者您是否只能访问一个设备?

    谢谢!

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srikanth,

    我建议移除Buck2输出上的两个330uF电容器。

    我还看到FBGND2引脚上的R295和FBVOUT2引脚上的R297已标记为DNP。  FBGND应具有一个将线路连接到接地的0欧姆电阻器,FBVOUT2应具有一个将线路连接到Buck2输出节点的0欧姆电阻器。 在BUCK1上,FBVOUT1引脚上有R288标记为0Oms,这与Buck2上显示的不同,所以我想确保FB引脚不在Buck2上浮动。

    尝试这些更改并测试结果。

    谢谢!

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    我们之前已经安装了远程感应器。 不管怎样,我通过将0欧姆填充到这两个电阻器上,转而使用本地感应。 但我们看到Buck2没有打开。 高端FET门驱动未超过5V。 我们还从输出导轨中移除了3x330uF,4X100uF电容器。Buck2上的行为保持不变。 我们发现,无论在stage1 (Buck1,Buck3,Buck4)启用的电压轨(稳定),只要我们启用CTL2 (为Buck2启用),都会受到干扰。

    Buck2输出如下所示。 应该是1V,但我们看到0.2V的噪声

    此致

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    我们看到降压稳压器输出在stage1早期保持稳定,在stage2序列中受到干扰(通过启用CTL2),模式如下所示。 我只是画了电压线1.8V,3.3V的图片。 很奇怪,振荡的自然在清晰的信号上得到了提升。 如果我们用万用表测量直流电压,则显示1.8V,3.3V。 但示波器显示了以下模式。

    此致

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srikanth,

    您能否提供布局文档? 如果您需要私下发送此信息,我可以设置私人消息。

    谢谢!

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    好消息。 FET布局符号存在问题。 由于符号焊接面罩未打开以进行铜触点,因此它未与电感器垫接触。 非常感谢您 迄今为止的善意帮助。 如果我遇到有关TI部件的更多问题,我将寻求您的帮助。

    BR/Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srikanth,

    感谢您使用E2E,我很高兴您找到了解决方案! 如果出现任何问题,我们很乐意为您提供帮助。

    此致,

    詹姆斯