This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM50.505万-1:是否有显示状态的指示灯? 正向或反向挡块

Guru**** 2532770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094959/lm5050-1-any-indicator-to-show-the-status-forward-direction-or-reverse-block

部件号:LM5050-1
主题中讨论的其他部件: TPS2663LM7.4502万-Q1

您好,先生

我想添加一个新功能,以检测正向或反向块的状态

您是否有任何额外的电路来实现功能或其他零部件建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chen:

    请您进一步详细说明您的要求。  是否要有一个数字信号输出,提供 有关电流方向的信息-正向或反向 ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道电流, 正向或反向  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chen:

    LM5050-1只允许正向电流流动。 它不允许反向流动电流。  

    如果您可以测量栅极-源电压,您将能够检测是否存在正向电流。 当正向有电流流动时,门源为高电流。 如果存在反向电流,则门源 电压低(与输入短路)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或其它TI部件具有此功能?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问您的应用中的输入电压和负载电流范围是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. VIN = 8~48V,  
    2. 电流:5A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看一下TPS2663。 此设备可在高达60V和6A的电压下工作。 当检测到反向电流时,此IC的FLT/引脚被断言为低电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果额定电流需要50A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chen:

    我们的理想二极管控制器器器件中没有集成此功能,该器件可支持>50A负载电流(控制器+外部FET)。

    此功能可使用基于感应电阻器+比较器的离散电路来实现。 要允许双向电流流动,您需要使用LM7.4502万-Q1控制器。

    您能否为我们提供有关最终应用以及为什么需要反向电流检测的更多信息?