This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在尝试使用命令行工具:FusionConfigWriter配置TPS5.3688万设备,该工具已作为部分下载
7.4 的产品。
使用Fusion Digital Power Designer GUI,我已经对 设备进行了编程,没有任何问题,但需要自动化以实现高生产目的,但当我发布以下命令行时
FusionConfigWriter --address 101 --scans-mode ic_device_id --project --infile "C:TFTP\8110\Programming_389\TPSTPs5368\TPS53688<xmt-block0>5368 1.15.3688万 1.1 4.0 地址101项目文件.xml"
我收到以下错误:
139有效的PMBus参数在项目文件中,0将在'写入不同'模式中导入
没有要导入的参数
当我关闭插卡并再次打开并运行相同的命令行时,我得到了下一个:
139有效的PMBus参数在项目文件中,3将以'写入不同'模式导入
已将on_off_config [0x02, Rail #1] 0x18 [0x18]写入RAM
已将操作[0x01,导轨#2] 0x00 [0x00]写入RAM
已将on_off_config [0x02, Rail #2] 0x18 [0x18]写入RAM
已将操作0x00 [0x00]写入RAM
写入phase_config [0xB3]引脚启用:PWM1,Page=0,Order=0,Turbo = Yes,Phase=0; PIN启用:PWM2,Page=0,Order=2,Turbo = Yes,Phase=1; 引脚启用:PWM3,Page=0,Order=4,Turbo = Yes,Phase = 2; 引脚启用:PWM4,Page=0,Order=1,Turbo = Yes,Phase=3; PIN启用:PWM5_,Page=0,Order=3,Turbo = Yes,Phase = 4; 引脚启用:PWM6,Page=0,Order=5,Turbo = Yes,Phase=5; PIN启用:PWM7,Page=1,Order=1,Turbo = Yes,Phase = 1; PIN启用:PWM8,Page=1,Order=0,Turbo = Yes,Phase=0; 引脚禁用:PWM9,Page=0,Order=0,Turbo =是,相位=0; 引脚禁用:PWM10,Page=0,Order=0,Turbo = Yes,Phase=0; 引脚禁用:PWM11,Page=0,Order=0,Turbo =是,相位=0; 引脚禁用:PWM12,Page=0,Order=0,Turbo = Yes,Phase=0; [0x80028104820183038405851181108000000000000000]到RAM
正在开始写入2个其他参数...
将IOUT_CAL_OFFSET _2 [0x39, Rail #2] 0.000 A [0xE800]写入RAM
将ISHARE_CONFIG Phase 2 [0xBA, Rail #2] TSHARE_GAIN:4;TURBO _ACLL: 0 [0x04]写入RAM
正在将设备配置(RAM)保存到闪存...
执行Store_Default后等待2000毫秒...
store_user_all:执行命令后经过2005毫秒
通过
项目导入完成:成功写入了3个参数中的7个,并出现0个错误和0个警告
通过
在第一个出现相同错误后再次尝试:
139有效的PMBus参数在项目文件中,0将在'写入不同'模式中导入
没有要导入的参数
关于为什么无法使用命令行工具FusionConfigWriter来配置设备,请提供任何线索?
谢谢!
米格尔
你(们)好
这是一个重复的帖子,我们将关闭此帖子并回复另一个帖子。
此致
Yihe