This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7441万EVM-G1B:用于U-boot的BQ2.7441万EVM-G1B驱动程序支持

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096221/bq27441evm-g1b-bq27441evm-g1b-driver-support-for-u-boot

部件号:BQ2.7441万EVM-G1B

您好,
我正在2020.04 i.MX8M mini和BQ2.1441万EVM-G1B上使用u-boot (版本1_BQ114-r0)。 在u-boot中实施BQ2.7441万驱动程序时遇到问题。

u引导中是否使用了bq2.7441万的驱动程序? 或者是否有任何文档可用于相同的实施?
如有任何援助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hardevsinh,

    我们唯一可用的仪表驱动程序位于: https://www.ti.com/tool/BQ27XXXSW-LINUX

    我希望这对您有所帮助。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,

    我已经在内核中使用过这个驱动程序了,而且它很有效。  

    现在我还想从u-boot使用BQ2.1441万EVM-G1B。

    我们非常感谢您提供任何提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hardevsinh,

    我们不会为所有开源软件提供直接支持,我可能无法理解您的问题。

    此仪表是基于ROM的仪表,因此POR设置将由ROM重置为默认值。 您的系统需要在启动过程中考虑此问题。 基于闪存的仪表在POR上需要的设置更少,并且配置和记忆的数据将被保存。 SLUA801可能有助于您在启动时使用Flash流文件对数据进行编程。

    此致,

    Wyatt Keller