请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.7441万EVM-G1B 您好,
我正在2020.04 i.MX8M mini和BQ2.1441万EVM-G1B上使用u-boot (版本1_BQ114-r0)。 在u-boot中实施BQ2.7441万驱动程序时遇到问题。
u引导中是否使用了bq2.7441万的驱动程序? 或者是否有任何文档可用于相同的实施?
如有任何援助,将不胜感激。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在2020.04 i.MX8M mini和BQ2.1441万EVM-G1B上使用u-boot (版本1_BQ114-r0)。 在u-boot中实施BQ2.7441万驱动程序时遇到问题。
u引导中是否使用了bq2.7441万的驱动程序? 或者是否有任何文档可用于相同的实施?
如有任何援助,将不胜感激。
你好,Hardevsinh,
我们唯一可用的仪表驱动程序位于: https://www.ti.com/tool/BQ27XXXSW-LINUX
我希望这对您有所帮助。
此致,
Wyatt Keller
你好,Hardevsinh,
我们不会为所有开源软件提供直接支持,我可能无法理解您的问题。
此仪表是基于ROM的仪表,因此POR设置将由ROM重置为默认值。 您的系统需要在启动过程中考虑此问题。 基于闪存的仪表在POR上需要的设置更少,并且配置和记忆的数据将被保存。 SLUA801可能有助于您在启动时使用Flash流文件对数据进行编程。
此致,
Wyatt Keller