This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.597万:独立模式不起作用

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095361/bq25970-standalone-mode-doesn-t-work

部件号:BQ2.597万

SR您好,  

在标题中,我制作了一个独立的主板,使用了您的芯片BQ2.597万,但是没有电流输出到电池,即使 将充电输入升至9V直流,我打印了相关寄存器的值,它提醒我如下6个错误状态,请给我一些进一步分析的提示,谢谢!

1:VBUS太低,变频器无法启动,我肯定确认输入最高为9V直流。

2:VBATREG活动状态未激活。

3:CONV-切换启动未切换。

4:ADC转换完成状态不完整

5:ADC转换完成标志不完整。

6:IBATREG活动状态未激活。

我仔细检查了硬件设计,根据您的技术信息,外围电路上没有任何修正。

此致!

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,

    您当前的AC_OVP设置是什么? 您是否可以尝试将其移动到11 V?

    此致,

    Mike Emanuel

    如果这回答了您的问题,请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    交流OVP设置为14V,我也尝试了11V,结果相同。

    谢谢!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    我将在下周二之前回复您。

    此致,

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    发生此问题时,您能给我一个完整的寄存器转储吗?

    此致,

    Mike Emanuel