This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2.46万:铅酸应用

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096493/bq24600-lead-acid-application

部件号:bq2.46万
主题中讨论的其他部件: BQ2.461万

大家好,  

客户正在其主板上使用BQ2.46万为锂离子电池充电。 他们将电池的化学成分改为铅酸电池。  他们处于 布局阶段, 不希望对原理图进行更改并查找新零件。 另外,如果我们回到锂离子电池,还想保留IC。

BQ2.46万能否用于为铅酸蓄电池充电,或者他们是否需要使用BQ2.461万?  

我找到了TI的SLUA992文档 ,其中介绍了如何修改锂离子充电器IC周围的电路,使其与铅酸电池兼容。  其 应用程序是备份应用程序,如2.2 部分所述。

根据我的理解,他们不应该对BQ2.46万进行任何更改,并且能够使用它,因为SLUA992图3中的备份应用程序充电配置文件与BQ2.46万数据表图5中的充电配置文件相同。 或者 是否需要 对电路进行修改?  请问您有什么建议?


谢谢!  
Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Delaney:

      铅酸充电需要浮动充电,在此期间我们保持较低的充电调节电压,以延长铅酸蓄电池的使用寿命。

    重复应用:在BQ2.461万上,我们使用STAT2针脚执行此操作,该针脚仅指示充电是否完成。 但是,在BQ2.46万上,我们只有一个用于报告所有故障和正在充电的通用STAT引脚,因此您无法通过仅硬件实施在BQ2.46万上实现此功能。

    备份模式:是的,您应该能够通过调整电阻器反馈网络大小,将充电调节电压设置为浮动调节值。 BQ2.46万与BQ2.461万的缺点是,BQ2.46万具有不可配置的5小时硬安全计时器,之后充电器将被禁用。 这可在BQ2.461万上编程,并且可以禁用。 我建议在这两种情况下使用BQ2.461万,因为此功能基于拔出BQ2.461万低电平的TTC引脚来禁用端接和安全计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Kedar  

    我想提一下BQ2.461万是首选。  

    但是,由于客户不希望对原理图进行任何修改,BQ2.46万似乎只能调整电阻反馈网络的大小,对吗?  

    谢谢!  
    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Delaney:

      指定备份应用程序的缺点是需要更长的充电时间,因为我们希望禁用端接并保持充电器保持浮动充电调节电压。 您在BQ2.46万上没有这种奢华感,因为安全计时器和端接不能像BQ2.461万一样被禁用。 对于BQ2.46万,充电功能在5小时后自动禁用。 在这种情况下,您依靠铅酸自动放电来将您带回到新的充电周期,这会使其失去作用并缩短电池寿命。 在触发5小时安全计时器后,他们需要一些外部实施来重新启动充电周期。 我认为BQ2.461万更易于使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了,谢谢你,Kedar!  

    我认为客户会选择BQ2.461万!

    谢谢!  

    Delaney