This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1EVM-2100:2100:输出电压= 6.6V时输出异常(单输出,双相)

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096069/lm5143-q1evm-2100-abnormal-output-when-vout-6-6v-single-output-dual-phase

部件号:LM5143-Q1EVM-2100</s>2100

大家好,

我修改了EVM,遇到了一些问题。 请参见下图。

有时,当我将输出电压设置为6.6V时,输出电压= 5V,并且我尝试为系统重新通电,输出电压可以为6.6V。  

此致,

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    FB的Thevenin电阻必须大于5kΩ Ω。 尝试增加FB电阻。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    感谢您的意见。 可以修复此问题。 此外,您能否分享反馈电阻器需要大于5千欧的原因? 谢谢你。

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    数据表中提到了这一点。 如果FB上的有效电阻小于5k,则将检测为固定5V输出(启动时检查,此时FB低或高分别表示固定5V或3.3V)。

    此致,

    蒂姆