This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3353万:启用引脚功能块咨询

Guru**** 675400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096078/tps53353-enable-pin-function-block-consult

部件号:TPS5.3353万

大家好,

客户询问以下功能图中低于1.2V/0.95V的含义是什么? 这是否意味着enable_on范围为1.2~1.8V,disable_off范围为0.6~0.95V?  

最佳,

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley:

    1.2V是典型的EN上升阈值,但由于TPS5.3353万的EN引脚不能提供精确的部件到部件可重复阈值,因此我们只保证在EN引脚高于1.8V时,部件可以启用。 同样,典型的EN下降阈值为0.95V,但我们仅保证在EN引脚电压低于0.6V时禁用该部件。