This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.012万A:控制器的唯一ID?

Guru**** 2535420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095116/ucd90120a-unique-id-for-controllers

部件号:UCD9.012万A
主题: USB-TO-GPIO中讨论的其他部件
尊敬的专家:
我们有36x UCD9.012万A控制器,通过4x USB-PMBus适配器连接(每个适配器有多个UCD9.021万A)。
每个USB-PMBus适配器分支的I2C地址是重复的(例如,地址101用于分布在PMBus适配器1,2,3和4上的4个控制器)。
是否有办法使用FusionParamReader来区分这些控制器?
每个UCD9.012万A是否都有唯一的标识符或序列号,可通过I2C访问?
欢迎提出任何解决这种情况的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    36X UCD9012A? 您能否 详细介绍该项目? 这是第一次看到这么大的系统。

    如果您有多个USB到GPIO转换器,则每个转换器都有一个唯一的编号。  

    请键入FusionParameterRead.exe --help以获取更多详细信息。   

     

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Yihe的及时回复。 该芯片用于物理 实验的电源定序和自定义FPGA监控。

    调查后,我可以确认SAANumber确实区分了USB-PMBus适配器,但它会即时为它们分配此编号,即它不是唯一的。 因此,如果适配器脱机,则为该适配器分配的SAANumber将被重新分配给下一个可用适配器,因此不适合用作唯一标识符。  

    开箱后是否有芯片的硬件ID/唯一标识符? 我知道最后的方法是用户可编程MFR_ID (默认为空/零)或其他块,但如果有其他选项,则更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这不是器件的问题,因为每个器件都有一个唯一的地址,并且位于不同的I2C总线上。 甚至MFR_ID也无法帮助您,因为主机需要先访问它们。问题是主机未修复。  

    USB适配器用于帮助客户对部件进行编程,但实际系统应具有自己的I2C主机,以便与所有这些UCD进行通信。

    所以我不是很明白你在这里要做什么。  

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n`t MFR_ID将被永久写入EEPROM,而您不需要在每次重新启动板时都将其写入,那么它应该是正确的...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅PMBus规范部分22.2 https://470q2hhkn9g15l4bc2btbal1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/05/PMBus-Specification-Rev-1-1-Part-II-20070205.pdf ,2007.0205万,对MFR重新更改的信息进行编程。  

    您也可以从GUI访问它们。您可以单击STORE RAM to FLASH (存储RAM至闪存)以使其达到目的。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,伊和,玛丽安。  

    我认为这应该可以解决问题。

    伊沙安