This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:LM5017SD内部结构问题

Guru**** 1134380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092350/lm5017-lm5017sd-internal-structure-issue

部件号:LM5017

您好,

 我们有一些LM5017SD/NOPB的货物,样品打开后的日期代码为1310,。  内部铅材料是Au Wire。但我们的另 一个日期代码是 LM5017SD/NOPB的1808,内部 铅材料 是Cu Wire。我们希望了解 在此期间是否有任何变化? 您是否愿意 提供一些文件进行确认?谢谢。

期待您的回复。

此致

杨小姐

4月11日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yang:

    我需要与团队确认并稍后回复您。

    Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yang:

    很抱歉回复较晚,两种性能相同。我们为LM5017鉴定了Au Can Cu。 SIT可能会使用不同的材料来使用此设备,但它们具有相同的性能和 质量  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢 您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我将结束这个问题。