This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSEMCUDAUEVM-082:如何从i2c读取PG1,PG2和OSS状态至MSP430

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095018/psemcudauevm-082-how-to-read-the-pg1-pg2-and-oss-status-from-i2c-to-msp430

部件号:PSEMCUDAUEVM-082
主题:TPS2.3881万中讨论的其它部件

您好,

通过EVM,PG1\2将触发MSP将OSS信号设置为TPS2.3881万。

如何通过i2c命令读取PG1\PG2\OSS状态?

巴西,

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    您可以读取总功率预算和每个电源设备的功率预算来确定电源设备的状态。 从技术上讲,这应该来自主机,而不是来自MCU。 谢谢。

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny:

    客户只想从软件注册中了解PSU状态。

    这是否可以通过软件检测PG状态以检查PSU 是否存在?

    如果是,您能否指导我们如何操作?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,

    无法通过host命令读取该信息。 我们通常从主机获取该信息。 谢谢。

    此致,

    便士