This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:TPS2553DBVR和TPS2553DDBVR之间的区别

Guru**** 2517370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095143/tps2553d-difference-between-tps2553dbvr-and-tps2553ddbvr

部件号:TPS2553D
主题:TPS2553中讨论的其他部件

尊敬的e2e团队:

 TPS2553DBVR和 TPS2553DDBVR之间的区别是什么

谢谢!

Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2553DBVR:工作电压范围(2.5V~6.5V);

    TPS2553DDBVR:工作电压范围(2.7V~6.5V)

    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。

    如果您认为已解决,请帮助单击'Issue is resolved button'(问题已解决按钮)。

    谢谢。