This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM6.3606万:tpsm6.3606万的热问题

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092252/tpsm63606-the-thermal-problem-of-the-tpsm63606

零件号:TPSM6.3606万

尊敬的先生:

这张卡已经被制造和焊接了,但几分钟后,tpsm6.3606万的芯片很热? 我使用了3个tpsm6.3606万,它是否太多?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否帮助您了解输入和输出条件? 您设置的频率是多少?输出是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    20V输入,输出1 12V,输出2 15V,输出3 -15V,RT=13Kohm, 频率应为1MHz,输出值按设计正确。 请参阅随附的示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道我总是无法上传PDF文件,所以我上传了两次图片,抱歉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,尤良:

    没问题,所有3个导轨都很热,还是只有负极输出模块很热? 什么是负载条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:您好!

    负极很热,12V很热,15V也很热。  现在,我 没有连接任何负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我禁用了-15V输出,现在更好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     您是否可以尝试将-15V的频率提高到2.1Mhz?如果有任何改进,则另一个假设是模块中电感器的波纹电流较大,这会使模块在无负载条件下变得很热。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我用6.2Kohm替换RT。 之后,只有-15V输出非常热。  15V输出的设计是否有任何问题? 您能帮您检查一下吗? 有什么意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于-15V,请使用Hi,  

    您需要将频率设置在1.8 -2.2Mhz之间, 原因MOSFET的额定电压是输入+输出,所以它大约是35V,最大输出电流大约是3A。MOSFET非常接近其最大电压,所以我认为这是模块温度过高的原因。 顺便说一下,您是否为模块提供了足够的散热铜?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RT已被6.2Kohm电阻器取代,加热器仍然存在。 今天下午,我刚刚启用了-15V输出,当输入电压为19V时,它仍然很热。 很明显,-15V会产生热量。 我将输入更改为15V,12V,10V,输出仍为-15V。 但是当我把输入更改为9V时,它不输出-15V,只有600mV。 有什么问题?,随附示意图,请检查。 原理图中是否有任何错误?e2e.ti.com/.../Powercard-V301.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    让我看一下,稍后再回复你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您对此问题有什么想法吗? 设计是否有任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,尤良:

    我做了一些工作台的估计,它看起来在非常轻的负载下,硅仍然有1.14W,我认为这是由于高输入电压中的电感器和开关损失。

    请注意,此情况为35Vin 15Vo IO=0.1A降压,内部MOSFET和电感器具有与20Vin -15Vo 0.05A反向降压升压相同的电压和电流应力