This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.694万:耗散电阻值

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094586/bq76940-value-of-dissipation-resistors

部件号:BQ7.694万

如何计算用于平衡外部平衡中的单元的耗散电阻器的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cleatus:  

    耗散电阻器的值取决于您的设计所需的平衡电流和电池的电压。

    例如,如果设计需要100mA平衡电流,并且在4.1V电压下工作,28.7 欧姆电阻器将提供143 mA的电流,则您可以使用占空比计算平均电流/功率,从而选择具有适当额定功率的电阻器。

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Caleb!

    使用BQ7.694万的外部平衡最多可以平衡多少电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cleatus,

    可以平衡的电流大小取决于FET,功率电阻器和您在主板上使用的其他组件。 理论上,平衡电流没有限制。 但是,随着电流的增加,热量和设计复杂性/成本成为一个重要因素。

    有关BQ7.694万单元平衡的详细信息,请参阅本文档的第四节。
    https://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf

    谢谢!
    Caleb