This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:未更新剩余容量

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091766/bq28z610-r1-not-updating-the-remaining-capacity

部件号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

大家好,

我们希望就下面的客户咨询寻求您的帮助。

我对BQ28Z610R1燃油表的使用有疑问。

我们在2S设置中使用它与锂电池。 我们已经按照描述完成了建议的学习周期。

我们认为存在的问题是,在电池完全耗尽(设置了FD和TD标记)后,当我们开始为电池充电时,它不会开始更新剩余容量,它会在特定分钟内保持为0。 因此,RSOC也是0,即使充电已在几分钟前开始。 是这样吗?

 此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    听起来,您的客户可能已经放电到低于端接电压的水平。 在这种情况下,仪表将希望在开始将REMCAP和RSOC增加到0以上之前看到更多的电荷累积。 如果客户可以提供此行为的日志和.GG文件,我可以查看并确认是否发生了这种情况。 我想说这很可能是发生的事情,但如果他们认为其他事情可能是他们的责任,请随时用更多信息/日志回复。

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 原来的问题是我提出的。

    您的猜测是正确的。 我们已将TERM_VOLTAGE设置为3000mV,并激活其测量配置中的CEL_TERM,以将RSOC设置为3000mV时的0 %。 将设备设置为在2800V时关闭,以便第一个电池到达它。  我们是否应该使用储备上限?  

    感谢您的快速回复。

    此致,

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Martin,

    我知道,这取决于你想要完成什么。 当您希望在术语电压之上保留一定的容量时,通常为了保证您有足够的容量来执行关闭过程,就会使用保留容量。 您可以将电池终端电压设置为2800mV并使用备用容量,或者只更改电池终端电压。 我不确定你要做什么,所以我很难说。 如果您给出您希望看到的更具体的顺序/行为,我可以提供建议。 我会说,改变电池终端电压和储备容量的组合应该可以涵盖大多数情况/应用。

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经做到了。 但它的行为类似。 我可以看到真正的REM Q是-862mAH和FLT REM Q -862。  我希望这个值接近零。 我已经完成了学习周期,但没有改变。 接下来应该怎么做?

    此致,

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Martin,

    您能否详细说明您的新设置? 我不知道测试条件是什么,甚至不知道所需的行为是什么。 尤其是终端电压和备用容量的值。 保留容量将在该值和术语电压之间将剩余容量设置为0。 如果您在低于终端电压的情况下放电,它仍将为负电。 请告诉我,否则很难给出建议。

    根据您之前的帖子,听起来您应该将终端电压设置为2800mV,并使用保留容量将RSOC设置为2800-3000mV范围3000范围内的0 %。 当然,这些值都是基于容量(mAh或CWH)而不是电压。 另一件值得研究的事情是FD和TD位,它们可以根据不同的标准(包括电压)进行设置。  

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我的设置:

    我希望这是足够的信息?

    此致,

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Martin,

    感谢您分享这一信息,我想我现在看到了这个问题。 负容量的数量很大程度上取决于我所看到的情况。 我认为确定发生情况的最佳方式是记录问题。 您能否在记录时为该电池重新充电并重复放电? 我对正在发生的事情有一些想法,但日志应该更准确地显示正在发生的事情。 此外,您能否提供.GG文件? BQstudio的屏幕截图正常工作,但我想检查一些参数,这些参数未显示在您提供的这些截图中。 如果您不想公开发布.GG,您可以在发布前将敏感部分剪掉,或在E2E上与我好友分享。  

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是您请求的文件。 不幸的是,出院日志已中断,但仍应有所帮助。

    e2e.ti.com/.../charge_5F00_2.loge2e.ti.com/.../discharge_5F00_2a.loge2e.ti.com/.../martin_5F00_wendt_5F00_BQ28z610R1.gg.csv

    此致,
    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Martin,

    我在日志中看到Lstatus为5。 这意味着学习周期尚未完成,并且没有阻力更新。 我还看到设计容量为3400mAH,但Qmax大约为5000mAH。 根据充电电流和Qmax更新发生的事实,我估计您的电池大约为5000mAH,这是一个明显的错配。 设计能力对测量没有太大的影响,但我建议仅在万一时进行纠正。

    我还建议在阅读任何与测量相关的参数之前完成学习周期,否则将不准确。 此外,您能否确认CHEMID与此单元格匹配良好? CHEMID或记忆状态似乎导致仪表的预计剩余容量与实际剩余容量不匹配,从而导致此问题。  

    我认为解决这个问题应该可以解决问题,但如果不愿意,可以再次回答更多信息/问题。  

    谢谢!

    Alex M.