This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700-SEP:参见数据

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7700-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094313/tl7700-sep-see-data

部件号:TL7700-SEP

大家好,

TL7700-SEP的数据表 指出这是•抗辐射:–单事件闩锁(SEL)在125°C时,抗43 MeVcm2 /mg

由于没有与其他相关的数据,请参阅(例如 设置),我们是否可以将此设备视为仅对SEL敏感且对其他See免疫的设备(例如 设置)?

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Renan:

    此设备无法进行设置。 我正在研究我们可以共享哪些数据集,并将在明天向您提供这些数据。

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Renan:

    我已向您发送了一条消息。 如果您有任何其他问题,或者有什么我可以澄清的,请告诉我。

    谢谢!

    Sarah