This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.31万:并行操作

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094785/bq33100-parallel-operation

部件号:BQ3.31万

团队成员,您好!

是否可以并行使用多 个BQ3.31万来监控和平衡13个超大帽?

如果是,有哪些限制?

Thansk,

胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan,您好!

    您可以将多个超大号与单个bq3.31万并行使用。  主要限制因素是最大总容量以及超上限(允许的不平衡)之间的差异。

    相关线程 e2e.ti.com/.../bq3.31万-can-device-be-used-with-two-supercapacitors-in-parallel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的信息!

    我们是否可以堆叠多 个BQ3.31万 以串联监控13个超大帽?

    Thnaks,  

    胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan,您好!

    13 In系列不受本机支持。 可以使用外部电路/电平转换来“堆叠”多个bq3.31万,以防止超过额定电压,但TI没有任何相关信息或建议。 预计设计会很复杂。

    特点:

    完全集成的2,3,4和5系列超级电容器管理器  

    可与多达9系列的电容器一起使用,无需单独的集成电容器监控和平衡