This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6.61万-Q1:请帮助检查示意图

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094021/lm66100-q1-please-help-to-check-schematic

部件号:LM6.61万-Q1
主题中讨论的其他部件: LM6.61万TPS2116

您好,先生:

我们希望在电池组保护上使用LM6.61万-Q1。

我们的功能要求如下所示。

1.只能从蓄电池侧放电至负载侧。

2.任何时候都不能给电池充电。

3.详细电压操作范围为2.0~3.6V

4.放电电流为200mA (峰值)

请您帮助查看以下示意图,并告知我们哪些符合我们的要求?

期待您的反馈。

非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Statham:

    我对延误表示歉意,但我将在第4/19/22号爆炸物处理中向您作出答复。 感谢您的耐心!

    此致,

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Statham:

    LM6.61万设备需要从输出电压降至输入电压35mV才能启用RCB,这意味着反向电流高达500mA。 由于电池和设备之间存在差异,有些导轨的电流会更高/更低,因此某些导轨本身的电势会更低,从而导致一定的反向电流。 不建议这样的负载共享。

    可以使用选择发送至输出的最高电压的POWER MUX设备,但这需要多个POWERMUX的某种级联拓扑。 我建议查看TPS2116。

    此致,

    Kalin Burnside