This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.752万-G4:使用内部温度传感器时如何处理TS针脚

Guru**** 1124490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093781/bq27520-g4-what-to-do-with-ts-pin-when-using-internal-temperature-sensor

部件号:BQ2.752万-G4

您好,

我正在使用 最新设计的BQ2.752万电量监测计。 使用的电池没有内部热敏电阻,我使用的是连接到充电器IC的外部热敏电阻,它非常靠近电量计。 为了减少占用空间,我将Bq2.752万配置为使用内部温度传感器-这将使 TS引脚未使用。 我找不到任何有关处理未使用的PIN的信息。 我可以让 它浮动吗? 建议是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michal:

    TS针脚是一个感应针脚,因此在未使用时可以保持其浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阅读完《技术参考手册》并试用EVM后,我可以确认,如果主机发出BAT_INSERT命令,外部温度传感器电路可以省略,TS引脚可以保持浮动。 否则,仪表无法按照 《技术参考手册》中的说明正确报告荷电状态。