This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR6.2014万:FZ的频率范围

Guru**** 2532820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094465/lmr62014-frequency-range-for-fz

零件号:LMR6.2014万

在数据表的第10页上,它显示"零FZ的推荐频率应约为6 kHz。"

我尝试选择具有可接受值和公差的CF和R1零件。 但是,我需要知道FZ的可接受范围是什么,因为我无法保证两者的精确值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我认为这种零频率的精度要求 不是很高,它只是用来增加比带宽小一点的带宽,以提高转换器环路稳定性。 因此,6kHz±1kHz的设计是可以的,可以根据工作台测试性能优化该值。

    此致,

    Eric Yue