This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:您能否将UCD9090的PMBus电压范围与客户共享?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093716/ucd9090-can-you-share-the-pmbus-voltage-range-of-ucd9090-to-customer

部件号:UCD9090
主题中讨论的其他部件: UCD9.0124万UCD9.0124万AUCD9.012万UCD9.012万A

各位专家:

我的客户正在询问 UCD9090的PMBus电压范围。 你能帮我解决这个问题吗?

在UCD9.0124万的数据表中,此信息显示在表6中。

但是 ,在UCD9090的数据表中,这两列缺失。

谢谢,BR

达信Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户应遵循数据表中建议的电阻值以获取所需的地址。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe:

    由于UCD9.012万供应不足,客户需要验证UCD9.012万A和UCD9.0124万A。 但是,PMBus地址箱的推荐电阻值与非A版本不同。 因此,他们想知道,是否有一个兼容的值适用于版本和非版本。

    如果是,您能否帮助提供电阻值。 如果没有,您能否帮助解释原因。

    谢谢,致以诚挚的问候。

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    UCD9.012万和UCD9.012万A/124A之间用于检测PMBus地址的算法不同。但UCD9.012万A和UCD9.0124万A共享相同的PMBus地址电阻表。  请遵循 UCD9.012万A/124A 数据表了解正确的电阻值。

    此致

    Yihe