This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:手电筒模式含义

Guru**** 2521940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094115/lm3644-torch-mode-meaning

部件号:LM3644

大家好,

1.我可以说闪光灯模式只是比火炬模式轻的模式吗?

2.如果我将TX引脚拉高或将手电筒/温度拉高,这是否意味着我无法永远进入闪存模式?

 还是可以使用寄存器进入闪存模式?

此致,
弗雷德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    1.是,且闪存模式的持续时间有限。

    2.在闪光模式和手电筒模式之间切换之前,您需要更改寄存器值。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuhing:

    1.如何在切换之前更改寄存器,您是否会详细说明定时控制?

    2.如果我确定 不需要手电筒模式,是否可以将TX和手电筒销拉至GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    1.在更改模式之前,您可以关闭LED并重新配置寄存器。

    2.是。

    罗宾