This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2518万HV-Q1:TPS9.2518万-Q1可以用于DLP方案的前照灯

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409-Q1, LM3409
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093575/tps92518hv-q1-can-tps92518-q1-use-for-headlight-of-dlp-scheme

部件号:TPS9.2518万HV-Q1
线程中讨论的其他部件:TPS9.2518万-Q1LM3409-Q1LM3409TPS9.2518万

您好,专家

我的客户希望将TPS9.2518万-Q1用于前照灯DLP方案。但在我们使用LM3409-Q1的参考设计中。

DLP具有如下所示的TR2请求,请求TR2,TR1<2us。请求详细信息显示在:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/108.9872万/lm3409hv-q1-lm3409hv-q1-question-in-headlight-of-dlp-scheme?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252520user%25253A468035#</s>3409 340925.252万2.5253万46.8035万

我的问题是:TPS9.2518万-Q1是否能满足2us再装备并可用于DLP方案的头灯?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通常,如果您通过PWM引脚实现调光,这取决于外部组件的选择。 电感器和输入/输出电压以及电流设定点将根据基本方程(Vin - Vled)/L =线圈/TR (编辑:方程校正)确定上升和下降时间

    如果您实施分流FET调光,则TR和TF取决于您如何驱动外部分流FET。 无论是LM3409还是TPS9.2518万,其性能都是相似的,在这两种情况下,这都不取决于器件上的第一个顺序。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复。

    请 您在EVM中共享TR数据吗?

    忽略输出电流,EVM是否满足2us?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您不能忽略输出电流。 正如我告诉您的那样,上升时间(当输出电容器接近0时)是Vin,Vled,ILOT的直接函数。这是一个简单的电感器电压秒公式。  我在上一篇文章中的等式错误,我会更正。 方程式为 (Vin - Vled)/L =已绕过/TR

    EVM具有大电感器,因此我猜它可能无法在典型情况下执行2us TR。  

    但是,正如我在上一篇文章中所说,分流FET调光方法可以实现2usec。 EVM支持分流调光。 上升时间将取决于客户驱动分流FET的速度。