我正在使用 TPS5.4201万 LED驱动器。 驾驶员刚开始工作正常。 但是,在电源(24V)循环大约30次后,电路开始从电源(电源电流限制为1A,0.8V)消耗过多电流。 我更换 了TPS5.4201万,所有部件都工作正常。 但是,在多次循环24V后,此IC与第一个IC一样出现故障。 然后,我将 TPS5.4201万更换为第三台设备。 这在首次应用24V电压时产生相同的故障。 使用此IC时,未向PWM引脚应用任何信号,因此不应尝试驱动LED!
我怀疑输出FET要么都短路,要么都打开。 无论采用哪种方式,通过设备的电阻路径都非常低。
我附上了显示设备上SW引脚的电路图和波形。 我注意到此引脚上的最小电压为:
-0.3V或-5V 20ns瞬态。 我的SW波形上的负"波形"约为0.6V,达到30nS!!
我的LED电流为75mA
我的LED电压为15V
有什么想法?