This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7611万:欠压行为

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093638/ucc27611-undervoltage-behavior

部件号:UCC2.7611万

大家好,

我们的客户询问UCC2.7611万DRVT,是否确保gan FET驱动器输出在0V电源电压下保持较低,以及是否 需要为gan FET门提供外部下拉电阻以确保安全?

我检查了数据表,发现 该器件在VDD引脚上具有内部欠压锁定(UVLO)保护功能,无论VDD电压何时低于阈值,电路都将保持所有输出低电压,而不管 输入的状态如何。

但是,客户询问在VDD电压较低时,驱动器下拉闸门的阻抗是多少,数据表不会提供答案。

如果客户突然将150V连接到gan FET漏极,而gan驱动器VDD电压为0V,这对于防止意外接通(通过漏极电容)非常重要。 此外,他们 还对驾驶员进行了一些测量。 如果VDD=0V,则栅源下拉电阻约为100kohm,这是相当大的。 如果VDD尚未达到UVLO级别,但高于1.7V,则电阻降至约2-3欧姆。 客户对该1.7V值感兴趣,该值不在数据表中。

谢谢你。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    感谢您联系我们!

    在UVLO事件期间,无论输入状态如何,驱动器的输出都将保持低电平。 1.7V可能会激活某些内部电路,从而导致观察到的行为。 如果客户担心内部下拉电阻为100kohm,则在GAN FET上安装栅源电阻器可能是一项良好的保险政策。 门源电阻的典型范围可以在5.1千欧- 20千欧之间。

    谢谢!

    Kevin