主题中讨论的其他部件:TPS2.575万, BQ2.5792万
您好,
MCU是否可以通过I2C请求USB充电/放电电流(最好是电池侧,但我会接受其中一个)? 例如,MCU是否可以将消息发送到以下任一位置:
- TPS2.575万或
- BQ2.5792万 (使用“I2Cr”命令使TPS2.575万中继请求)
或者,我认为"充电","放电"或"空闲"等状态可能足以满足我的应用(但从控制角度来看,当前状态更易于使用)。
谢谢!
埃里克城堡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
MCU是否可以通过I2C请求USB充电/放电电流(最好是电池侧,但我会接受其中一个)? 例如,MCU是否可以将消息发送到以下任一位置:
或者,我认为"充电","放电"或"空闲"等状态可能足以满足我的应用(但从控制角度来看,当前状态更易于使用)。
谢谢!
埃里克城堡
您好,Eric,
BQ2.5792万具有IBAT ADC (REG0x33)。 它可以通过TPS2.575万使用I2Cr读取。 从下面的一个接线柱中,"在充电模式下,ADC仅报告进入电池的充电电流。 如果您的系统负载超过输入电源可支持的范围,并且电池必须补充系统负载,以便电流从BAT反向流向SYS,则ADC报告为零。 ADC仅报告HiZ模式下的放电电电电流(IBAT启用位)和OTG模式下的放电电电流。"
此外,请参阅9.3 章节11.1 充电状态指示器(STAT引脚)了解STAT引脚的行为方式。
此致,
Mike Emanuel