This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899EVM:EVM上的器件封装标记是"PA"-这是哪种器件变体?

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096905/tps3899evm-device-package-marking-on-our-evm-is-pa---which-device-variant-is-this

部件号:TPS3899EVM

该EVM的用户指南中指出,装载的特定器件是 TPS3899DL01DSER。 数据表(附录第1页)指出此器件的标记为“KH”,但EVM部件上的封装标记显示“PA”“PA”不会出现在可能的标记列表中。 这是什么设备?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kurt,

    是否可以与我们分享图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已附加。 这是偶然的原型还是APL设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kurt,

    是的,存在RTM之前的设备。