请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS65.385万A-Q1 您好,专家,
TPS65.835万A-Q1中有两个跟踪LDO。 但我需要 1.09V和1.2V电压。 我是否可以使用电压基准生成 1.09V和1.2V? 这种使用会影响功能安全级别吗? 谢谢。
巴西,
郑电气
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,专家,
TPS65.835万A-Q1中有两个跟踪LDO。 但我需要 1.09V和1.2V电压。 我是否可以使用电压基准生成 1.09V和1.2V? 这种使用会影响功能安全级别吗? 谢谢。
巴西,
郑电气