请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMR5.041万-Q1 尊敬的团队:
数据表中列出的IQ仅适用于PFM模式。 能否告诉我FPWM模式的IQ是什么? UA电平还是mA电平?

此致,谢谢!
雪利酒
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
数据表中列出的IQ仅适用于PFM模式。 能否告诉我FPWM模式的IQ是什么? UA电平还是mA电平?

此致,谢谢!
雪利酒
您好Sherry:
这些是工厂级测试,不反映实际的最终电路实施测量
对于大多数器件,典型输出电压为5V和3.3V, 您可以预期PFM iQ的顺序为UAS,其中FPWM为单mAs。